This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010062:构建和测试此参考设计所需的电路板

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062, TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1220931/tida-010062-boards-needed-to-build-and-test-this-reference-design

器件型号:TIDA-010062
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD280049C

大家好、

在查看 TIDA-010062的文档时、令人困惑的是、需要构建和组装多少电路板才能完全构建此设计。 在光绘文件中、附带了两个电路板。 但是、当您阅读文档时、似乎还需要其他参考设计板以及 C2000子卡。

组装此设计需要多少个电路板?

它们全部包含哪些器件以及可以从何处购买(或下载他们的设计文件来创建我们自己的器件)?

谢谢。

雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    后续内容。 任何人能否提供指导、确保我们拥有正确组装和测试此参考设计所需的所有电路板?

    谢谢。

    雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    很抱歉我漏掉了这个问题。

    TIDA-010062 需求 8个 独立板和 2个标准 EVM 但其中4个是简单的插入器。  下面我来解释一下:

    如果您打开其 CAD zip 文件包、您可以看到3个文件:

    1. PMP41056_CAD 是一款适用于 LLC 级( 需要1件 );
    2. SR_brd 是用于构建 LLC 变压器的 SR 绕组板( 需要4个 );
    3. TIDA-010062_CAD 具有 合并了6块电路板 ,它们可以使用相同的 PCB 层堆栈;(. 需要1件 )  
      • 电源 板、是此设计的主板;
      • 添加了 CT 板来检测 LLC 电流和谐振电容器电压;
      • PFC 控制插入器、用于连接 C2000控制卡以进行 PFC 控制;
      • LLC 控制插入器、用于连接  C2000控制卡以进行 LLC 控制;
      • E-Cap 插入器用于布局 ECAP,但 只能用于35mm 高的 ECAP;
      • X-Cap 插入器、用于插入 X CAP、旋转90度;

    除了上述单个板之外、您还需要 3个 EVM 板:

    1. 1个 LMG3410EVM-043、用于 PFC 级的 GaN 半桥;
    2. 2块 TMDSCNCD280049C、 用于 PFC 和 LLC 的 C2000控制卡;  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你郭!