This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流控制- LM5122

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5155, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1225921/current-control---lm5122

主题中讨论的其他器件:LM5155LM5175、LM5176

您好!

我之前在 PSpice for TI 中模拟了 LM5122电路。我计划使用 LM5122电路来控制升压。 在该电路的数据表中、建议使用馈送到 FB 引脚的输出端的分压器来控制该电路。 
但是、我需要通过电动操作转向。 我需要过滤锯形分流器的电流信号(最大30mV 电压)并将其放大10次(这由电路的第一部分完成)、
然后给出设置了该值的电路的第二部分、即电流值(也通过电压显示、放大后的最大值将为300mV)、
根据电流的平均值进行调节、并​​将1.2V 输出的电压馈送到电路 LM5122 (内部误差放大器)的 FB 引脚、这将启动电路进行调节。
简而言之、您能否提供一个通过扼流电流平均值进行调节的电路? 我需要修改 LM5122电路、删除了数据表中提供的电压控制、
并添加表示反馈环路的电流控制、该环路从分流器连接到电路的 FB 引脚。

此致、
Đorđe μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Đorđe

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    我对这句话有点困惑:
    >但是,我需要通过电动操作转向。
    首先、我认为您正在寻找一种可通过外部电压而不是 FB 引脚控制的器件。
    在这种情况下、我会推荐提供跟踪引脚的 LM5123、这样您就可以通过馈送到该引脚的控制电压来控制输出电压。

    但深入阅读、我认为您想说您希望对负载电流而不是电压进行调节。
    当平均负载电流上升时、升压器应关闭。

    请查看 LM5155的数据表: www.ti.com/.../lm5155
    我知道这部分是异步升压级的控制器、但其中包含的一些图片有助于理解可能的概念。

    -要降低功率,只需使用一个分流器,并将信号(压降)直接反馈到 FB 引脚图10-9。 低成本 LED 驱动器
    -为了避免大的损失,您可以使用电流感应放大器来放大该压降
    -使用电流镜,如图10-13. 具有高侧电流检测功能的 LED 驱动器

    这些概念只会调节电流、而不会调节电压。

    如果您希望对电压进行调节并同时对电流进行限制、请查看 LM5175 / LM5176。
    这些器件提供一个附加的内置平均电流反馈环路。

    这些器件具有三个控制环路:
    内部逐周期峰值电流环路(CS、CSG 引脚)、电压控制环路(FB 引脚)和外部平均电流控制环路(ISNS 引脚)。

    此致、
    哈利