This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:PMP40766 -更高电压设计

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40766, AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1223663/pmp40766-pmp40766---higher-voltage-design

器件型号:PMP40766
主题中讨论的其他器件: AM2431

您好!

我们需要使设计达到84V、10A 输出。 那么、在激动人心的参考设计中、需要改变的组件和参数是什么呢?

此致、

Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/PMP40766-modified-to-84Vout_2C00_-10A-output.pdf

    尊敬的 Nilesh:

    附上了标记为电路原理图、其中总结了修改 PMP40766以实现84V、10A 输出所需的更改。 如果有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢本杰明先生。  

    到目前为止、我们正在按原样测试设计。 现在、我们将订购您提到的组件、制造定制变压器并测试84V。

    除此之外,我们还希望监控/测量所有可能的参数(如电流、电压等),并在微控制器中进行监控。

    我们希望使智能充电器具有 CAN 接口。 TI 产品系列中是否有 CAN MCU、那么我们将使用相同的 MCU。

    此致、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilesh:

    AM2431等 Sitara MCU 将具有 CAN。  

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    谢谢。 这是高端 MCU。 我们需要批量产品的超值系列。

    此致、

    Nilesh