This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010057:器件端固件和移动端软件。 针对项目的所有源代码

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010057, TX7332, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1221922/tida-010057-firmaware-at-device-side-and-software-at-mobile-side-all-source-code-for-project

器件型号:TIDA-010057
主题中讨论的其他器件: TX7332AFE5832LP

大家好、我正在设计便携式无线超声波探头。 我找不到 TIDA-010057项目的嵌入式代码/固件和平板电脑/手机软件代码

感谢您、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    很抱歉响应出现延迟。 TIDA-010057设计仅适用于电源。 它不需要任何固件。

    您是否在为 AFE 板寻找软件/固件?

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的回复、是的、我正在查找 AFE 的软件/固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我们有一台服务器、用于保存与器件 AFE5832LP 和 TX7332设计相关的软件/固件。 我可以为您提供对相同内容的访问权限、您也可以下载它。

    我可以看到、您可能正在从事某项研究项目。 AFE 和 TX 器件都是选择性披露、因此在启用您的访问权限之前、我们需要一些信息。 您能否分享有关您的项目和最终应用的以下信息:

    1.需要启用访问权限的有效大学/公司 TI 帐户 ID

    2.关于项目及相关终端设备的信息

    请在 abhishek.vishwa27@ti.com 上向我发送一封 包含上述详细信息的电子邮件、我将启用您对存储库的访问权限。

    我将关闭该主题、我们继续通过电子邮件获取进一步的支持。

    谢谢。此致、

    Abhishek