This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21479:如何在 PMP21479设计中设置12V 固定输出电压?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1224668/pmp21479-how-to-set-fixed-vout-12v-in-the-pmp21479-design

器件型号:PMP21479

您好!  

我的客户想评估具有固定输出12V 的 PMP21479。 您能否指导 如何在 PMP21479设计中将输出电压调节到12V? 客户希望评估 ACF 的性能。

此致、

Randy.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Randy、最简单的方法就是将分压器设置为一个固定的输出。

    对原理图进行如下更改

    R28 -开路

    R31 - 39.2K

    我将在这里包括原始设计师、以防我缺少其他东西。

    谢谢。

    罗伯特