This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01487:具有 MCU 桥接器的 CAN 中继器

Guru**** 2767225 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01487, SN65HVD23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1224199/tida-01487-can-repeater-with-mcu-bridge

器件型号:TIDA-01487
主题中讨论的其他器件: SN65HVD23

我看过前一篇关于将微控制器插入 TIDA-01487以形成桥接器的文章。  我想确保我理解 Eric Schott 的建议。  这张图是最佳做法吗?  感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、我看不到这篇来自 Scott 的帖子、您能将我链接到该帖子吗?

    谢谢、 Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas。  是的、它在这里: SN65HVD23:此部件可以替代 CAN 收发器桥接器吗?  感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068244/sn65hvd23-can-this-part-replace-a-can-transceiver-bridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供链路。

    我不清楚您希望通过 MCU 桥实现什么。 但是、上面的方框图在某种程度上缺少从右侧到左侧的 RX 连接。

    TIDA-01487设计时考虑了仲裁逻辑、用于协商左右侧 CAN 通信。 在我看来、仅通过在 CMOS RX 和 TX 信号上添加 MCU 是行不通的、因为只有一个驱动器可以驱动总线。 在上面所示的方法中(除了缺少 RX 连接)、仲裁逻辑和 MCU 将驱动总线、这会导致两个驱动器相互冲突。

    或者您是否计划使用 MCU 而不是仲裁逻辑? 即 MCU 取代了仲裁逻辑的功能? 在本例中、TIDA-01487将向您展示需要在 MCU 上的软件中实现什么样的逻辑块。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看、Thomas。  我正在寻找的想法是为现已过时的 AMIS-42770部件更换硬件。  我们使用此器件、以便将 CAN 流量从一个总线转发至另一个总线、并且 MCU 有机会发送和接收。  我真的不想在软件中进行仲裁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我看过了这款废弃器件的数据表、我认为 TIDA-01487不会为您做"应用图双−CAN "、而且我认为这个 TI 设计 不能再延伸到本身的工作范围内。 需要将仲裁逻辑集成到 MCU 中。

    TIDA-01487−更类似于应用图 CAN 总线中继器、它只会从一个传输到另一个 CAN 总线接口。