This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050014:Application Customization Tool 的默认项目文件

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D, TIDA-050014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1219915/tida-050014-default-project-file-for-application-customization-tool

器件型号:TIDA-050014
主题中讨论的其他器件:TPS65987D、TPS65988、TPS65987

TI 您好-

我将在我们的生产测试装置中使用基于 TPS65987D 的双电源接收板的伪副本。  它用于从我们被测电路板协商5V、9V 和15V 电压、然后我们连接一个负载并验证流经它的电流。  为了按按钮、我们已成功将器件连接至 SPI 端口扩展器、并且我们受测的板驱动器正常。  不过、我遇到了控制器本身的问题、我想知道您是否可以向我发送父项目的副本、以便生成加载到电源双人电路板上的图像... 我特别感兴趣的是由 VBUS 供电的板或参考板的下半部分、我在这里把 TIDA-050014...  我会专门查找所有已使用的合约和 GPIO 设置、以便我可以设置测试仪板的 TPS65987D 图像。

非常感谢、

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想知道是否有文档解释每个映射的事件?  我认为如果我对每个活动都有一个定义、在这里可能会有所帮助。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    感谢您与我们联系!

    TI.com 上的 TPS65987D 产品页面提供了以下内容:  

    《主机接口技术参考手册》 包含第3.36节中有关 GPIO 事件的信息。  

    2-本 文档 还 介绍了在 TPS65987D 上配置 GPIO 事件的过程并提供了一些具体示例。  

     我将研究提供父项目、并在周中之前与您联系。 您还可以在 GUI 中选择"New project"、并以默认设置为例。  

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我在发表我的问题后不久就在项目2中找到了该文档、但非常感谢您将其链接起来。

    我还在自定义工具中发现了 TIDA-050014的默认项目、这很有用。  我没有意识到按下按钮时 TIDA 050014会为9V、15V 和20V PDO 协商提供"虚拟器件"。  这部分令人惊讶-我们正在针对 TPS65988构建该测试仪的电路板、并将这些 PDO 直接编程到标称器件中、无需设置虚拟器件。   

    我附上了您或同事能否查看此项目、并告诉我是否可以在不使用虚拟设备的情况下实现9V 和15V 按钮按压?  测试板上有16个接收器件、我不知道如何解决它们、因此我在四个可能地址中的每一个都配置了4个接收器件。  我们现在将更改电路板上的地址电阻器、以便可以对所有16个接收器使用相同的图像、但如果可能、我希望具有按钮功能、而无需虚拟器件占用四个可能地址中的一个。  那么我就无需修改其余的32个电路。

    谢谢。

    Adame2e.ti.com/.../AdamTIDA_2D00_050014_2D00_TPS65987DDH-_2800_Advanced_29005F00_V4.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    我将对此进行研究、并在本周结束时提供反馈。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我想知道您是否有关于在不使用虚拟器件的情况下实现按钮操作的反馈?  或者、是否可以将虚拟器件设置为更高的地址值、而不是 ADC 引脚确定的可能的4个硬件配置地址?


    我还想知道您是否可以查看我的项目文件、并告诉我当总线上的电压为5V 时、5V LED 输出(GPIO0)为什么不会变为高电平。  驱动 TIDA050014上9V 和15V LED 的 PDO1和 PDO2输出恰好在我们的系统中发挥着应有的作用、因此我预计5V LED 反馈信号也会变为高电平。  某些设备必须没有正确配置、但我不确定可能是什么。

    Eau 拥有超过100、000个 TPS65988、因此这一应用并不小。  如果需要、请提交。 我需要为我的客户解决这个问题。

    谢谢。

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    感谢您的耐心。

    1.要实现按钮操作,您需要使用虚拟设备。 只是为了说明一点、更改虚拟器件地址并不会更改 I2C 地址。

    每个 PD 控制器需要不同的从器件地址。 例如、您可以拥有4个具有从器件地址的 PD 控制器:

    PD 1 --> 0x20

    PD 2 --> 0x21

    PD 3 --> 0X22

    PD 4 --> 0x23

    在这种情况下、您是否使用相同的选项并不重要 虚拟地址 可能会有所不同、因为每个器件都设置为不同的 I2C 地址。 此外、您无需更改 ADCIN 引脚上的电阻值、该值应与原理图相同。  

    2.关于 GPIO0上5V LED 输出的问题,我检查了项目文件,应该没问题。 我建议仔细检查该 GPIO 的硬件连接。 请随时将其发布在此处、我也可以查看它。  

    如果您有其他问题、敬请告知。 此外、您能否对最终应用提供更多说明? 多少个 TPS65988与灌电流测试板(TPS65987)一起使用?

    此致、  

    Aya Khedr.