This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10468:设计修改-直流输入

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10468

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1221805/pmp10468-design-modification---dc-input

器件型号:PMP10468

大家好、  

你好。 我是代表我们的客户发布此咨询。

"对于参考设计 PMP10468、输入为85VAC-264VAC、输出为24V 1A。 我希望在我的系统中实现该设计。 但是、系统的电压范围为77VDC-138VDC。 我想知道此设计是否仍然适用于此输入范围。"

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我已要求原始设计人员查看此处。 请给我们几天时间。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在77VDC 到138VDC 范围内仍然可以工作。 此设计应适合在低至70VDC 的输入下工作。