This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01292 650W 功率级

Guru**** 1405050 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01292
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1220413/tida-01292-650-w-power-stage

主题中讨论的其他器件:TIDA-01292

我遇到了变压器12v/220的问题

 是否有人知道此变压器的制造商和器件型号?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TIDA-01292是一款旧设计、如果您能分享您的要求、我相信我们可以通过更好的解决方案为您提供更好的支持、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    是的,我想要另一个新的设计,一个更好的解决方案,一个具有电源400-650W 的在线交互式 UPS 系统

    我希望所有部件都能完整完成新设计。

    请告诉我这个新设计的价格。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilias:

    我们的团队无法为 NRE 设计一个系统。 我们仅为客户提供参考。 请联系您当地的 FAE、他们可以提供帮助。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FAE 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您当地的 TI 联系人 Ilias。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在希腊的本地 TI 员工是谁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilias、请联系  

    Antonio *** - a-***@ti.com