This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010237:磁通门匝数、电感值计算

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1218060/tida-010237-flux-gate-number-of-turns-inductance-value-calculation

器件型号:TIDA-010237

大家好

我们如何计算 TIDA-010237的匝数、电感值等? 是否有任何应用手册或 Excel 文件来计算此值?

是否有任何硬件来测试它或我们必须 为此参考设计构建自己的硬件?

 如果需要、我们可以从何处下载软件?

如果能了解有关 TIDA-010237的一些信息、我将很高兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在对此进行调查、并将在2天内与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仍在研究这一问题、我们将在一天内与您联系。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感值和匝数可按如下方式计算。

    使用公式 N =(H * c)/ I

    其中

    N =匝数  

    H = 磁场强度(通过 B-H 曲线分析推导以查找饱和点)

    C =周长(派生型零件数据表)约70.1 mm

    I =线圈电流

    从此处可以使用来计算电感  

    L =(u* N^2 * a)/ c

    其中  

    L =电感  

    U =磁导率(可在器件数据表中找到)

    A =横截面积

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获得了很多 Jones 的赞赏。

    顺便说一下、我们是否能够获得此参考设计供客户进行测试?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在制造更多电路板。 我们应该在大约3周到1个月内有更多的时间。 您是否有客户地址? 我们会将您列在列表上、有可用电路板后便可为您准备好电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dhane

    我是通过电子邮件发送的 您收到了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道歉!  

    是的、我收到了。 当有更新时、我们将联系到。