This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10350:关于原理图的问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1218496/pmp10350-question-about-schematics

器件型号:PMP10350

尊敬的 TI 工程师:

 作为一名大学生、我遇到了这个令人困惑的 PMP10350参考设计问题。 如参考设计 PMP10350的原理图所示、为什么 UCC28710D 的 HV 引脚连接到 MOS 的漏极、而不是电容器 C2的正引脚。 在 UCC28710D 数据表中、HV 引脚连接到电容器的正极引脚。

如果对此事有任何见解或解释,我将不胜感激。

此致、

Derui Kong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derui:

    我已要求原始设计师发表评论。

    我想这个引脚用于高压启动、因此它连接到变压器的哪一侧并不重要、一旦转换器启动、器件内部的高压开关就会关闭。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    非常感谢您的答复。

    但在图1所示的情况下、HV 引脚在启动后将耐受额外的反射电压、没问题吧?

    谢谢。

    Derui Kong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derui、

    我将 HV 引脚连接到 MOSFET 漏极的唯一原因是可以轻松地在此特定的电路板上进行布局。 由于 HV 引脚的额定电压为700V、而 MOSFET 漏极电压低于650V、因此可以这样做。

    但我不得不承认、将 HV 引脚连接到 MOSFET 漏极对 EMI 有负面影响。

    此致、

    Yu 盛阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的盛阳:

    感谢您在繁忙的业务中的回复。

    此致、

    Derui Kong