This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:电路板爆炸

Guru**** 2505005 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28951, UCC28950, MSP430F2252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1215171/pmp8740-board-exploded

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: UCC28951UCC28950MSP430F2252

大家好、

我们的客户  使用产品中的光绘文件构建了 PMP8740。  他遇到了 下面讨论的一些问题。

我们使用 PMP8740的 BOM 来构建两个 PCBA。

下面列出了我们发现的 PCBA 问题:

可以在24V 到32V 之间调节电路板输出电压。 但是、一旦我们加载了几 mA 的电流、电压就会非常快速地下降到零。 似乎激活了某种保护功能。 我们进行检查

未发现焊接器件错误。


2.固件软件版本 D 可以支持独立的2kW 电源还是仅支持充电器?


我们以前从未设计过 UCC28951芯片。

我们使用 PM8740 Gerber 文件制造 PCB、并根据 BOM 购买器件  

但我们遇到的另一个问题是电路板很容易爆炸;当电路板加载更大的电流或切换到24V 或32V 时,所有10个 MOSFET 都被冲通——Vpfc 390V 接地短路。

电路板的问题可能是什么?

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    首先、固件 Rev_D 可以将转换器设置为在两种模式下工作:简单电源或电池充电器。 如果将其设置为电源、则可以定义 Vout。 要使其作为电源工作、必须通过按钮和菜单选择将其设置为"独立"。

    关于 MOSFET 的损坏、我有几个问题:

    他们是否根据 BOM 使用了所有组件?

    这里使用什么主变压器、是 Kaschke 的一个变压器?

    使用了何种匀场电感器? 我是自己开发的、通过绕过 PQ20/20/14-1平台来开发的、是相同的吗?

    最重要的是:它们是否(通过隔离器焊盘)将所有 MOSFET 连接到各自的散热器上? 即使在轻负载条件下转换器具有低功耗、但您也必须考虑转换器在硬开关模式下工作(因为开关电流不足以对有源器件的所有输出电容进行充电和放电);这会导致每个 MOSFET 上损失几瓦的功率。 如果这些元件未冷却、则可能会损坏它们。

    如果有客户的反馈、请告知我。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我们使用 PM8740构建我们的2kW 功率或充电器。 Gerber 文件来制作 PCB、根据 BOM 来焊接器件、我们会多次检查焊接器件以确保其是否正确。
    然后进行测试:在2kW P C B A 下发生了2种情况
    1:输出电压保持在27V、经过负载、逐渐下降几 mA、这意味着输出快速下降、甚至下降到零电压。 看起来 UVLO 保护已激活。 如果我们加载了更大的电流、则桥式 MOSFET 和 SR MOSFET 都被穿孔到地。

    输出电压从27V 变为32V 或27V 变为24V 空载条件仅6-8分钟
    打孔也会发生。 保持在27V 的时间是安全的、但必须满载。 因此、我们无法观察到电桥波形、而是只进行突发。 我们检查所有变压器极性是否正确。

    此致、

    Jody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jody:

    请告诉我、所有变压器的极性是否正确。 由于您正在进行检查、您可能希望向我发送这些变压器的数据表、以便我能够并联进行验证。  

    其他要点:

    1) 1)您是使用了匀场电感器还是短路了? 如果您使用它、我可以获得数据表、或者至少获得电感和饱和电流方面的特性吗?

    2) 2)您是否在所有 MOSFET (桥接和同步 FET)上应用了散热器?

    3)微控制器子板也插入到了全桥板的接头上吗? 如果不是、则转换器无法提供电源(作为上拉电阻连接的电阻器 R51将使 Q4保持接地短路、因此电流环路的基准电压为零。

    请告诉我:-)

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    Good Morning ^_^

    附加的2个文件供您参考。 我 把缠绕从330uH 改为12.8 uH。 由于 330uH 的升温非常快、因此对于12.8uH、 电桥散热器的温度为46°C

    我想在此处附加两个文件、但找不到可以在此处共享文档的位置。

    您能告诉我 pdf 文件共享链接在哪里吗? 或者、您是否需要与我分享您的电子邮件地址? 我想我会先向达尼洛发出两份附文。 他或许可以帮助我们与您共享文档。  

    我们回答您 3个问题:

    1. 使用垫片 变压器、其电感改为12.8uH。

    对每个桥式 MOSFET 和 SR MOSFET 应用了散热器。

    3. MSP430F2252 MCU 板始终插入 全桥板上。 我想问大家一个问题:我们买了一个600W 的电源、它的 PWM 芯片是 UCC28950。我们发现引脚6;7;8连接到接地电阻与2kW UCC28950不同。 这是其中一个击穿原因吗?

    此致、

    Jody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jody,您好!

    如果您愿意、可以在此处分享您的电子邮件地址、我将直接与您联系。 这可能是最快的实现方式。

    谢谢。

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    Good Morning ^_^感谢您的快速回复。

    我想通过电子邮件与您讨论。

    我的电子邮件是 sales2@asian-electron.com 

    我想我会通过电子邮件分享这两个文件。

     由于以前的一些糟糕体验、我不愿意在 E2E 网站上分享任何文档。

    我期待很快收到您的电子邮件。

    非常感谢。

    祝你度过美好的一天

    此致、

    Jody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jody,您好!

    现在、我们将关闭该主题。