This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:原理图有错误

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP23069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1208870/tida-00951-error-in-schematics

器件型号:TIDA-00951

大家好。

当我们查看 TIDRR65.PDF 原理图时、我们可以看到它与专门针对隔离式电压放大器的电路的设计指南文档之间存在差异。 下图显示了该过程。

   

在左图中、放大器具有正反馈、而在右图中、放大器具有负反馈。 我认为正确的数字是正确的、但您能否告诉我、正确的数字是哪一个?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TIDA-00951是一款相当旧的设计。  TI 正在研发具有类似规格的新版双向直流/直流解决方案、请随时分享您的设计规格、我们可以为您提供更好的帮助。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的选择是正确的、它是负反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、如果 TI 正在着手一项新的直流/直流设计、您能分享这项新设计的规范吗? 我们目前正在研究 TIDA-00951设计、但需要的功率是4kW、而不是2kW (限制 T2 750343382R00)、因为在欧洲、单个230VAC/16A 相可以提供3.680 kW、而现代 洗衣机大部分大于2kW PEAK (加热部分)!

    Rgds、

    Laurent   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurent:  

    抱歉这么晚才回复、我们的 PMP23069您可能对此感兴趣。 这是一种专为3.6kW 设计的图腾柱 PFC。

    谢谢。

    R2