主题中讨论的其他器件:BQ51013B
我正在设计一个非常小的玩具、它不支持使用焊盘中的过孔来引出最左侧的 FOD、CLMP2、CLMP1和 RECT 引脚而增加的 PCB 成本。
能
1.保持 FOD 悬空? 不需要 WPC 合规性、但它确实需要工作并传输电力。

2.使 CLMP2 和 CLMP1保持悬空? 数据表中确实提到了有关此引脚"如果使用"的内容。
3.导热焊盘之间的过孔? 看起来我可以在引脚 C2和 C3之间安装一个更大的过孔、以避免在 RECT 引脚 C3上使用焊盘中的过孔。

或者、我应该放弃并使用 BQ51013B 的 QFN 封装、从而同时损失电源和空间效率并增加 IC 成本? 电池为95mAh、充电电流为50mA。