This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01385:使用多个超级电容器

Guru**** 2758035 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01385, BQ24640, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1216703/tida-01385-using-multiple-super-capacitors

器件型号:TIDA-01385
主题中讨论的其他器件: bq24640BQ33100

您好!
我对 TIDA-01385能量收集参考设计有疑问。 此参考设计旨在为单个超级电容器供电。 我目前正在开发一种应用、在此应用中将使用多个超级电容器以更长的间隔供电。
此设计在这里是否也适用于串联多个电容器而不是一个、或者是否应在这里使用 BQ24640等充电控制器?

如果使用多个超级电容器、建议通过充电控制对它们进行监控。 在这里、我找到了 BQ33100超级电容器运行状况管理器。 这与参考设计结合使用是否合适?

提前感谢、

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您可以使用 bq33100对串联超级电容器进行监控。 使用此参考设计 TIDA-00258并对能量收集进行调整。 我将此主题分配给充电器组、他们可以回答有关如何充电的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    您提到的参考设计是在电池和超级电容器充电组之外开发的。  它似乎是为交流收集装置开发的、或许是一个振动源? 如果您特别帮助了解 TIDA-01385、则需要重新发布。  

    无论如何、选择充电 IC 取决于输入电源(MPP 电压和电流)、超级电容器的最大电压和电容以及您希望电容器充电的时间范围。  以下链接中的应用手册总结了电池充电组的超级电容器充电选项:

    https://www.ti.com/lit/an/sluaao7/sluaao7.pdf

    此致、

    Jeff