This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] analog-Engineer-CALC 工具改进建议

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ANALOG-ENGINEER-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1219245/analog-engineer-calc-tool-improvement-suggestions

Thread 中讨论的其他器件:analog-Engineer-CALC

我为 TI 搞砸了、他们说我应该在这里发帖。 TI 可能也会出于足够的兴趣更新 analog-Engineer-CALC 工具。 我的建议是允许输入其中一个计算值。 在 Find Voltage Divider 工具下的无源部分中、设置理想电阻器是一个很好的开始。 不过、能够输入这两个电阻器值之一也很好。 此外、该工具应计算串联电阻和功率耗散。

为了进一步改善、有时会使用电阻分压器将较高的电压分压到 ADC 中。 通常会有一个输入偏置电流进入第一级;添加选项来考虑偏置电流也是分压器工具的重要补充。

串联电阻器和并联电阻器等其他工具也可以使用这些次要更新。

希望此主题可以添加 TI 应实施的其他改进建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    谢谢您的建议。  我正在计划在下个月更新计算器、因此我将添加此增强功能。   

    此致、 艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。 我可以通过电子邮件向您发送我的电子表格、如果您愿意、我可以讨论如何使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。  我将向您发送朋友邀请、以便我可以通过私人消息向您发送电子邮件。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我的友谊被接受了。 Firefox 不是论坛程序员喜欢的,但 Chrome 是。