This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122仿真延迟

Guru**** 2896010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1217608/lm5122-simulation-delay

当我仿真输入电感器电流和输出电压时、延迟较大、而电流和电压启动 Reise。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 PSpice for TI 中模拟升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DORDE:

     我们需要提供更多详细信息、然后才能为您提供支持。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我正在使用 LM5122控制电路仿真升压转换器。 流经电感器的电流应为60A、 
    其中输出电压为15V
    输入电压为3V 至6.8V、最大输出电流为26A
    这些信号不是大问题、我得到了​​所需的值。
    但要开始仿真、需要花费很长的14ms 时间(它有一个很长的延迟)。
    我将发送一个包含信号的图形、其中电感器电流显示为绿色、输出电压显示为红色。
    本例中软启动引脚上的电容器的电容值为360nF、可为信号提供良好结果、
    但它具有较大的延迟。

    此致、
    Dorde.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DORDE:

    您可以共享该仿真文件吗?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我共享仿真文件。

    此致、

    Đorđee2eti.com/.../simulation.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DORDE:
    感谢您的分享。 该功能、但可能需要几天。
    但每2-3天向您提供一些更新。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DORDE:

    此延迟是启动延迟、这是因为 SS 处的电容器充电至~ 300mV 的启动电压。
    这种延迟是确保引导电容器已充电所必需的。
    另请参见数据表图22


    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    谢谢! 这对我来说是有用的信息。

    此致、

    Đorđe μ A