This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:用于 PFC 转换器的升压电感器(环形格式)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1219272/tida-00779-boost-inductor-toroid-format-for-a-pfc-converter

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件: UCC28180

大家好、

我们的客户想要 为 PFC 转换器设计一个升压电感器(环形线圈)、并正在寻找可以为他提供帮助的一些文档。 详情请见下文。

我今天与您联系是因为我想设计一个在交流工作模式下工作的升压电感器。 您有任何文档吗? 它是 PFC 的电感器升压。 交流输入/直流输出

我正在寻求有关如何在 AC 中设计自己的帮助。 我不熟悉电子领域。  您是帮助还是必须去磁性元件或铁氧体等材料制造商那里?

我想制作一个用于 PFC 转换器的升压电感器(环形格式)。

最小输入电压=  360VAC
输入电压最大值=  528VAC
VOUT=  800VDC
Iout=  2.625A @800VDC

他能否修改 TIDA-00779以匹配他的要求? 如果没有、请推荐 我们的客户可用于 此应用的器件和文档。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danilo

     TI 提供 UCC28180的设计计算器。 尽管可以根据设计要求对 TID-00779进行修改, 但不建议这样做、因为由于高电压要求需要更换太多元件、另一个问题是布局间距、00779是为220VAC/400VDC PFC 系统设计的、因此对于380VAC/800VDC 系统、路由间距不够。  建议构建新的电路板。  

      这是三相 系统还是单相系统?  

    此致

    海利