This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00203:需要了解 CAN 以太网编程加密

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1219248/tida-00203-need-to-know-can-to-ethernet-programming-encryption-possible

器件型号:TIDA-00203

您好、专家!

TIDA-00203参考设计的更多信息。  不妨问问、我们能否在 TIDA-00203模块中为 CAN 至以太网转换器提供 AES256位加密?  

如果是、那么是否有相同的参考代码?

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

      感谢您关注 TIDA-00203。  

    您可以 使用 TI 帐户在 TI.com 上下载源代码。

    Br、

    陈高