This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010237:TIDA-010237操作方法和应用

Guru**** 2385660 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010237, DRV8220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1217576/tida-010237-tida-010237-operation-method-and-application

器件型号:TIDA-010237
主题中讨论的其他器件: DRV8220

尊敬的诸位

目前我们用 TIDA-010237 EVB 来测试6mA 直流电流保护功能 ,我们发现了一些问题

1.您能告诉我们、 线圈的电感是多少

2.我们让 DRV8220生成12v 方波来激励线圈,但无法观察6mA 饱和电流

  PWM 的宽度和频率没有改变

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您的测试设置有一些问题。 我们是否可以拨打电话来解决这些问题? 如果是、请让我知道什么时间最适合您。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为观察 PWM 和线圈电流的变化、将6mA 直流电流添加到 N 线中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送图表。 您能否解释故障是如何注入中性线的? 我对故障线路的连接以及测试过程中如何实现感到困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    像这张图片,我们使用6V amd 1kohm 将6mA 直流电流 注入中性线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据此设置、 PWM 的宽度和频率将不会发生变化。 确保您在电路板上 U9的滤波器级之后进行探测、以验证系统结果。 您在哪里探测?