This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01081:性能特征

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01081, TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1218146/tida-01081-performance-characteristics

器件型号:TIDA-01081
主题中讨论的其他器件: TPS92515HV

您好!

祝你一切顺利!

我将研究 TIDA-01081、并对该设计的性能有一些疑问。 对于5个 LED、1m 工作距离下的照度值是多少? 此外、TIDA-01081包含的 FoV 是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swetha、

    感谢您关注 TIDA-01081。 此参考设计旨在展示如何使用我们的专用 LED 驱动器 TPS92515HV 生成超短 LED 电流脉冲。 我们选择了所用的 LED 以提供脉冲操作的可见演示。 通过测量 LED 电流来验证生成脉冲的时序。 光度测量和表征不属于本参考设计、因此未执行。 可以从 LED 制造商和相关第三方获取有关可实现的照度、所需光学设计、可用附件和产生的 FOV 的更多信息。  

    此致
    BERT