This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050026-23882:禁用 POE 所有端口功能

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1214269/tida-050026-23882-disable-poe-all-ports-function

器件型号:TIDA-050026-23882
主题中讨论的其他器件:ISO1540

大家好、

我的客户希望就公司 PSE 功能咨询您、如下所示。

客户希望通过硬件控制实现"禁用 PoE 所有端口"功能

  • MSP430F523 P1.7 (禁用所有端口功能)输入引脚、应该为高电平有效还是低电平有效?
  •  使用 P5.0 (RESET)让 PSE 进入 RESET 状态、是否会禁用 POE 端口?
  • 客户还想与您协商、他们是否可以 在 PoE 端将 I2C_SDAI 和 I2C_SDAO 连接在一起、并使用 ISO1540等 I2C 隔离器经由 CPU。 您 有任何疑虑吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    TI 美国现正在度假、将于2023年4月10日返回、感谢您的耐心等待!  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    让我检查一下"禁用所有端口"功能、并在本周稍后时间与您联系。  

    对于 I2C_SDAO 和 I2C_SDAI 连接、这些可以在 PoE 侧连接在一起、然后通过隔离器。 除了隔离器之外、客户还需要一个缓冲器、请参阅 下面的 EVM 原理图:  

    OSS 和 INT 引脚也需要一个隔离器(如果使用):

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    当前引脚 P1.7 (硬件禁用端口)没有连接到该引脚的功能、并保留供将来使用。 禁用 PoE 端口的其他方法是使用主机接口协议(在 FIRMPSE mySecure 文件夹中)中的操作码。 您可以根据所需的行为使用以下操作码:

    操作码0xE:PoE 端口仍将执行检测和分类、但将不会启用电源

    操作码0x25:禁用特定多个 PoE 端口(不检测、分类或在指定端口上电)

    操作码0x68:通过指定0xFF 启用或禁用一个 PoE 端口或所有端口

    可以在主机接口协议中找到有关每个操作码的更多详细信息、如果您有任何其他问题或疑虑、敬请告知!  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我的意思是  在 PoE 侧连接在一起、然后通过如下所示的隔离器、

    正常工作吗?

    谢谢你  

    张国信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、  

    SDAI 和 SDAO 可以在隔离器之前的 PoE 侧连接在一起(只要隔离器是双向的、这看起来是 ISO1540)。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林