主题中讨论的其他器件:ISO1540
大家好、
我的客户希望就公司 PSE 功能咨询您、如下所示。
客户希望通过硬件控制实现"禁用 PoE 所有端口"功能
- MSP430F523 P1.7 (禁用所有端口功能)输入引脚、应该为高电平有效还是低电平有效?
- 使用 P5.0 (RESET)让 PSE 进入 RESET 状态、是否会禁用 POE 端口?
- 客户还想与您协商、他们是否可以 在 PoE 端将 I2C_SDAI 和 I2C_SDAO 连接在一起、并使用 ISO1540等 I2C 隔离器经由 CPU。 您 有任何疑虑吗? 谢谢。