This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010057:TIDA-010057:如何获取"Swaroop AFE&quot 的设计文件;

Guru**** 2950630 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, TIDA-010057, TX7316, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1218080/tida-010057-tida-010057-how-can-i-get-the-design-files-of-swaroop-afe

器件型号:TIDA-010057
主题中讨论的其他器件:TX7332、 TX7316、 AFE5818

尊敬的 TI 工程师:

我是中国科学院大学的庞武。 我们需要使用 TX7332和 AFE5932LP 来设计便携式超声波设备。 TI 提供了" Swaroop AFE "板和" TIDA-010057 "参考设计来满足我们的需求。 如何获取" Swaroop AFE "的设计数据?

我们之前使用过 TX7316和 AFE5818来设计自己的集成系统。 我们渴望获得" Swaroop AFE "的相关信息来升级我们的系统、这将对我们大有帮助。

提前表示感谢、我期待您的回复。

 

此致。

彭武