This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010081:TIDA-010081

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1208161/tida-010081-tida-010081

器件型号:TIDA-010081

大家好、

在 LLC 和变压器设计步骤中、输出电压检测固定为54V DC、在我的设计要求中、针对充电器应用的可变输出电压范围为26V 至70V。

请按照建议或建议进行设计更改或计算。

变压器设计、遵循相同的方法或需要使用任何其他方法。 请帮助我设计这个

谢谢

Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、请回复我的问题?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    对于变压器匝数比、它基本上由正常输出电压和输入电压决定、您可以参考 UCC25640X 第43页了解详细信息;对于宽范围输出 LLC、我们需要根据增益要求选择 Q、Ln Mgmax、Mgmin、  https://www.ti.com/lit/zip/sluc675 这个计算表提供了一些指南和工具。如果有任何其他问题、请告诉我。