This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7413:UCC2897A 仿真文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1216074/pmp7413-ucc2897a-simulation-file

器件型号:PMP7413
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

您好、TI 团队:

正如我们之前讨论的 PMP7413参考设计、您建议 为此使用参考仿真文件、但网站上提供的文件为只读。我们无法保存修改并使用相同的文件供下次使用、因此请发送 UCC2897A 的 pspice 仿真文件 控制器、这样我将对其进行修改、然后将其用于我的设计更改。

谢谢。此致、

Mayur Nakarani.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    UCC2897A 的 PSPICE 和 TINA 模型可在以下位置找到:https://www.ti.com/product/UCC2897A?keyMatch=UCC2897A&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-tools-simulation

    此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian King、

    这是只读文件、我无法更新它、我需要一个文件、可以根据我的设计修改该文件。

    此致、
    Mayur Nakarani.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian King、

    这是只读文件、如果我修改的话我无法保存我需要做更多迭代来根据我的要求修改这个设计、所以我需要一个文件、我可以修改这些文件并保存到我的系统中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    我们只有适用于 UCC2897A 的器件模型、而不是整个系统仿真。 您可以下载 UCC2897A 的模型并将其放在 PSpice 原理图中。  然后、您可以在 PSpice 中围绕 UCC2897A 创建和修改您的设计。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您可以下载已加载 UCC2897A 器件模型的免费版 PSPICE for TI: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI