This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:TMS320F28388D

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, PMP22650, TIDM-02013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1217592/pmp22650-tms320f28388d

器件型号:PMP22650
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28388DTIDM-02013

您好、您能否告诉我您是否已将 TMS320F28388D 微控制器的两个内核都用于 PMP22650项目? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、TMS320F28388D 器件上有5个内核。 PMP22650项目只使用单个 C28xCPU。 此代码已移植到 F28003x、更适合此应用。 F28003x 器件使用其 C28x CPU 和 CLA 内核来运行工程。 这是因为 F28003x 的时钟频率仅为120MHz、而 F2838x 为200MHz。

    F28003x 代码可在此处找到:列为 TIDM-02013 https://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 

    此致、
    Cody