This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01623:高侧和低侧 GaN 如何供电?

Guru**** 1099700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1211450/tida-01623-how-are-the-high-side-and-low-side-gan-powered

器件型号:TIDA-01623

如您所见、两个 GaN 的 VCC 引脚都来自左上角的 VDD、但它们具有不同的参考 GND、那么两个 GaN 如何供电呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xia:

    当 Q1导通时、C17通过自举二极管 D7充电。  这是一个用于高侧驱动器的标准自举偏置电路。

    谢谢。

    布赖恩