This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00318:Qi 接收器的谐振频率很奇怪

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1216755/tida-00318-qi-receiver-resonant-frequency-is-strange

器件型号:TIDA-00318
主题中讨论的其他器件: BQ51003

您好!

我基于 TIDA-00318和 BQ51003 IC 构建了 Qi 接收器电路、但我发现接收器线圈的 LC 谐振槽的电容器选择很奇怪。

TIDA-00318的测试报告显示了 WR222230  27uH 线圈。 原理图显示、C1+C2+C3并联电容器总共为0.183uF。

使用 bq51003高集成度无线接收器符合 Qi (WPC v1.2)标准的电源数据表(修订版 C)(TI.com)中 的等式6并进行反向运算、可以看到接收器的串联谐振频率约为67kHz、远小于 Qi 电路的预期100kHz +5/-10%。  (0.068+0.068+0.047)*10^{-6 }=1/(2pi*f)^2*27.9*1.1*10^{-6 )}( symbolab.com )

 

在我的设计中、接收器线圈也约为27uH。 我应该使用公式并重新计算电容器值、还是应该参考设计并使用参考原理图中的电容器值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    建议将您的设计调优到100kHz 以获得最佳性能。

    如果您的线圈为27uH、则调谐约为68nF、即 C1+C2+C3并联电值。

    TIDA-00318已使用更大/更低的 L 线圈和更小的更大 L 线圈进行了测试。  测试报告围绕较小的线圈编写。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解释差异之处。 如果假设 L 约为1.3 x LS、则正如您所说的、调整约为68nF。

    如果我假设乘法器为1.1 x、那么调整大约为82nF。 我没有工作台、因此它必须是一个猜测数字。