This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020031:LM74801DRRQ1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1216489/tida-020031-lm74801drrq1

器件型号:TIDA-020031
主题中讨论的其他器件:UCC28950

我们使用的布局与  设计文件和产品部分中给出的 TIDA-020031altium 文件相同。 如果我们移除电子断路器部分、直流/直流转换器可以正常运行。 但如果是  
此设计实施了快速断路器、然后 LM74801DRRQ1在150A 输出电流下工作、然后切断。 请帮助我实现高达300A 的输出电流

 我还发现原理图和布局不匹配。 您能告诉我可以在哪里获得该文件的最终版本吗?  如果您想了解具体差别、我可以为您提供原理图和布局文件中缺少的元件标识符名称列表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uma、

    当转换器达到150A 时、UCC28950是关闭还是 LM74801切断? 在 上传的原理图中 、电流检测放大器的增益设计为150A、一旦超过150A、就会触发过流。 您能否测量 IO_OC 并检查是否触发过流?