This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01494:设计和公式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1214424/tida-01494-design-and-equations

器件型号:TIDA-01494
主题中讨论的其他器件:UCC28180

您好!

  该设计规格的峰值电流持续3秒、但在任何公式中都没有看到3秒。 是否依靠 MOSFET SOA 图来满足此要求? 我想更改峰值电流时间、我该怎么做? 有许多公式会导致变量名称与其使用的值不匹配。 这是使用变量名称还是使用的值时出现的错误吗?

谢谢

-Glidden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Glidden:

    谐振回路设计用于处理30A 峰值(720W)。 如图2所示、720W 增益曲线峰值超过1 (标称值)、这意味着转换器能够提供720W。 在散热方面、此设计专用于连续处理480W。 另请注意、390Vbus 上的720W、初级 MOSFET 电流少于2Arms、这远低于 MOSFET SOA。 如果您能告诉我设计指南中的哪个值与原理图不匹配、我可以进行查看。

    此致、

    Yu 盛阳   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的盛阳:

        在表2中、Pout (max)为750W、这是 PFC 的输出功率以适应 LLC 的720W (max)输出功率。   

    在等式(1)中:Iout (max)= Pout (max)/Vout (max) 、但 Pout (max)的值为500W

    在公式(2)中:使用了相同的500W Pout (max)。

    在等式(6)中:11.3的值与 Pout (最大值) 500或750不匹配。 有人已经在其中一个论坛中提到过这一点、公式也在其中进行了更正。

    在公式(15)中:使用了错误的 IO_PEAK 值。

    在公式6中、IL (max)为(sqrt (2)*(Pout (max)/Vinrms (in)))*(1 +(Δ 纹波/2))。 这用于提供升压电感器值

    在 TIDA -00779的同时、在 PFC 中使用了相同的芯片(UCC28180)、使用的公式为 IPK =((sqrt 2)* Po)/(效率* Vin_min)

    为什么有一组不同的方程用于类似的 PFC?

    我知道转换器可以在3秒内提供720W、但我没看到这是如何在设计中实现的。 除非缺少可监控输出的某些电路、否则请使用一些计时器来触发 OCP 模式。

    -Glidden  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Glidden:

    看起来、设计计算基于500W (标称值)和750W (峰值) 、而最终规格为480W (标称值)和720W (峰值)。 基于稍高的功率进行计算对设计来说应该仍然是有益的。

    对于等式6、我还认为计算是错误的。 因为电感已经固定。 我们可以使用 LdI/dt=dV 估算峰值电流。

    下面是我的计算结果、首先确定 Vin、min peak 处的占空比:D = 1-VIN/Vout = 1- 85 * 1.414/390=0.692。 然后 iRIPPLE = Vin、Min peak * D/(FSW*L)= 85*1.414*0.691/(95k*420uH)= 2.085A。

    Vin、min peak 的最大电流可以通过 Iin、rms、peak *1.414 +iRIPPLE/2 = Pout、peak * 1.414/(eff * Vin、min * PF)+iRIPPLE/2 = 750* 1.414/(0.94* 85** 0.99)+2.085/2 = 14.449A 计算 。 请注意、当电流较高时、实际电感会较低。 因此峰值电流会稍高一些。

    感谢您对公式进行详细审查。

    此致、

    Yu 盛阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    750W、这是 PFC 的输出功率以适应转换器的720W (最大值)输出功率。

    在您提供的公式中、750W 已经是峰值功率、那么为什么要将其与 sqrt (2)相乘?

    Vin、min peak 处的最大电流可通过 Iin、rms、peak * 1.414 +iripple / 2 = Pout、peak*计算得出 1.414 /(eff * Vin、min * PF)+iripple /2 = 750* 1.414/(0.94* 85** 0.99)+2.085/2 = 14.449A 。 请注意、当电流较高时、实际电感会较低。 因此峰值电流会稍高一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设在整个交流周期内的功率为750W。 来计算峰值电感器电流。 您首先需要知道峰值输入电流、为 Iin、rms * 1.414 (假设是正弦电流)。 这就是我乘以1.414的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下等式  Pout、PEAK * 1.414 /(eff * Vin、min * PF)+纹波/2

    750W 并不是真正的峰值功率、这是您说的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、750W 是峰值功率。 我正在使用的公式为 Iin、rms、peak = Pout、peak /(eff * Vin、min * PF)。 然后选择 Iin、rms、peak *、1.414作为输入电流的最大值。 即  Iin、rms、peak * 1.414 = Pout、peak * 1.414/(eff * Vin、min * PF)