This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010208:配置 BQ76952、BQ76942、BQ769142

Guru**** 2553100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO, BQ76952, BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1213040/tida-010208-configuration-bq76952-bq76942-bq769142

器件型号:TIDA-010208
主题中讨论的其他器件:BQ76952BQ769142、BQ76942 、BQSTUDIO

您好!

-如何配置以下 AFE (BQ76952, BQ76942, BQ769142)?  

-如何在同一 PCB 中添加连接器(用于 BMS)来配置以前的 AFE 之一?

 如果有一个原理图 示例、我将不胜感激!   

此致、

Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能更具体地回答这些问题吗? BQ76952、BQ76942、BQ769142是不同的器件、您可以使用 I2C 或 SPI 配置寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Tan、

    我指的是如何 使用 BQ Studio 配置 AFE (例如 BQ76952)、以尽可能多地将 PC 与 BMS 连接?

     在 BMS 中添加一个连接器(SCL_AFE、SDA_AFE 和 GND) 来连接 控制器 MSP430和 AFE (BQ76952、……)是否正确  与 I2C ?  

    -另一个问题:

    BAT-连接到 GND 和电芯0 (负电池端子 =电芯0)、不直接连接到 GND  

    我想验证电流(由电池提供)是否通过 两个二极管 D9和 D10?

    此致、  

    Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ahmed

    (1)如果您有基于 BQ76952 的 EVM、则可以通过 USB 配置 BQ76952、以将 BQstudio 连接到 EVM。  (EVM 集成了一个 MCU、用于连接来自 IIC 的数据并通过 USB 与 BQstudio 进行通信)。    有关详细信息、请参阅 BQ76942/52电池监控器的轻松配置(修订版 A)

    (2) MCU 通常具有 IIC 接口、允许您直接与 BQ76952通信。 此外、MCU 将通过 UART 与 BQstudio 通信。   

    (3) D9用于在短路时钳制 GND 和 VC0、这可能会提高 GND、因此 VC0将具有负电压、VC0承受负电压的能力有限。 因此、该二极管将钳制 VC0和 GND 以保护 AFE。   正常情况下、该二极管没有电流浮动。  D10用于防止意外超过 VC0引脚的最大规格。

    此致

    赵英博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢赵岩波、Ryan Tan

    我的问题得到了解决  

    此致、  

    Ahmed。