This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00637:TIDA-00637中使用的 CT 器件型号

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010036, MSP430F6736, TIDA-010037, ADS131M04, TIDM-SINGLEPHASEMETER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1185904/tida-00637-ct-part-number-used-in-tida-00637

器件型号:TIDA-00637
主题中讨论的其他器件:MSP430F6736TIDA-010037、TIDA-010036 ADS131M04TIDM-SINGLEPHASEMETER

您好、E2E 专家!

你好。

我已经全面审查了文档、 我只想确认的是、在标题为"使用 MSP430F6736 (A)(修订版 F)实施单相电子电表"的文档(slaa517f.pdf)中、未提及要达到0.2类电表额定值所需的电流互感器精度级别。 然而、在指导我使用 slaa517.pdf 的文档"1级和2级电动汽车服务设备(EVSE)参考设计"(tib87.pdf)第18页中、提到"需要使用0.05%的外部 CT 来满足高精度规格并进行适当的负载电阻调谐。" 我想确认的是、0.05%是预期值、而不是0.5%。 我提出这个问题是因为、很难找到 精度为0.05%的2000:1匝数比电流互感器。 如果可能、EVM 中用于单相电表的电流互感器的器件型号是否可以作为参考提供?

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    我将查看 CT 的精确度数字、并尽快与您联系。   

    此致、

    埃罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    你好。

    到目前为止我们是否具有精度? 我期待您的答复。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    感谢您的耐心等待、我在找到了 TIDA-010036和 TIDA-010037的 CTS 的采购地点。  TIDA-010037是一款适用于电表的分相计量参考设计、符合10000:1输入范围内的 ANSI C12.20 0.1类有功电能精度要求。

    而通过 ADS131M04和 MSP432计量库软件校准、您可以实现高精度。  下面随附了 CTS 的链接:

    http://www.shenk.com.cn/proData.aspx?cateid=153&id=353

    此致、

    埃罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    你好。

    是否有可能使用其他供应商? 是否有替代方案? 精度是0.05%还是0.5%?

    此外、我正在使用 MSP430F6736、因此我想知道 MSP432解决方案的建议有多适用。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    可以使用不同的供应商。  一个你可以看的选择是 Vacuumschmelze。

    https://vacuumschmelze.com/products/Inductive-Components-and-Cores/Current-Transformers

    根据您的初次询问、准确度为0.05%。  类似 TIDA-010036/37的 MSP432解决方案适用、我们通过计量软件来实现计算。  

    adc-能量计量-lib-sw 

    这可以在新的 MSPM0器件系列上实现、该器件系列是实现计量计算的 MSP432具有成本效益的替代 MCU。   

    此致、

    埃罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    你好。

    我想在下面强调我的询问:

    "此外、我正在使用 MSP430F6736、因此我对 MSP432解决方案的建议有多适用感到好奇。"

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    客户正在使用  MSP430F6736AIPZ。 但是、您提到了 MSP432或 MSPM0器件的用法。

    问题如下:

    我可以使用 MSP430F6736AIPZ 来替代 MSP432或 MSPM0吗?

    请告诉我如何操作。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    我介绍过  MSP430F6736、这是一个电表 SoC。  这可以替换为使用我们的 ADS131M0x 和 MSPM0的2芯片解决方案。  这是一种代替 MSP430F6736的经济高效的解决方案。  双芯片解决方案的一个示例是 TIDA-010037、我在下面提供了链接。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010237

    根据所需的功能、我们可提供在 MSPM0上工作的基本计量功能的计量库、以及下面适用于 MSP432的库。  

    https://www.ti.com/tool/ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW

    此致、

    埃罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    大家好、感谢您提供更多信息。

    我已经详细介绍了 BOM、如果您能在相关 BOM 中指明哪条线路是电流互感器(URL 为 www.ti.com/.../tidrjj1)、 我会非常感激。

    设计指南(www.ti.com/.../tidub87) 指向单相表 EVM (www.ti.com/.../TIDM-SINGLEPHASEMETER)。 也不会在其 BOM 中列出 CT (www.ti.com/.../tidr105)。 那么问题就会返回、什么是 CT?它是任一参考设计的一部分、以及它与 TIDM-SINGLEPHASEMETER 物理硬件一起使用? 它似乎来自神 K 电子(http://www.shenk.com.cn/)、但之前共享的链接没有5 (100) A/2.5mA 10 Ω 电流互感器、并且器件本身没有任何特定器件的器件编号或标识标记。

    那么、我想我的问题是、您能否推荐可以放入上述两种 TI 设计之一的替代 CT?
    我需要上述参考文献中使用的 CT 的具体器件型号。
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    虽然花了一段时间才找到一些具有精度要求的传感器、但它们具有以下传感器:

    高精度实心电流互感器- AcuCT S77 | Accuenergy

    Hemeict -高精度0.05类精确度

    顶部为 0.15%、底部为0.05%

    希望此帮助!

    此致、

    埃罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我现在将锁定线程。

    此致、

    CSC