This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:UCC28C43

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1210521/tida-01505-ucc28c43

器件型号:TIDA-01505
主题中讨论的其他器件: UCC28C43

尊敬的 TI 团队:

在应用手册 TIDA-01505中、输入电压范围为40V 至1kV、而输出电压范围为15V。 我的要求是类似的电压变化、但在输出侧。

以下是应用详情:

输入电压:12V
输出电压:200V 至1000V
输出功率:10W
应用: 单向

我想知道是否可以 使用 UCC28C43来实现上述应用。

谢谢。
Shritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shritesh:

    是的、UCC28C43 可用于12V 输入反激。 不过、我不清楚如何生成可变输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xun:

    非常感谢您的快速回复。

    此应用属于非常复杂的架构的一部分、我在此拥有微控制器。 因此、 主微控制器可提供实际电压和基准电压值。 我们是否可以 为 PWM 控制器的反馈创建 OPAMP 解决方案?

    此外、我想知道 PWM 控制器的占空比范围应该是多少?

    我选择匝数比为1:50的变压器。 从而提供0.25 (对于200V 输出)至0.625 (对于1000V 输出)的大致占空比范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shritesh:

    是的、可以通过向 FB 引脚注入电流来手动更改占空比。 0.25至0.625是 UCC28C43良好的占空比选择。 该器件支持高达96%的占空比范围。 根据经验法则、在15%到85%之间的范围内是合理的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xun:

    非常感谢您的回复。

    是否存在根据注入电流变化占空比的等式?

     微控制器提供反馈信号和基准信号。 如何将这些信号 用于电流注入? 我可以使用基于运算放大器的 V-I 转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirtesh:

    注入的电流需要与流入 IC 的 FB 引脚的电流相似。  

    您可以使用 MCU 的 DAC 相交。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xun:

    在少数基于 PWM 的风扇稳压器应用中、FB 引 脚接地、COMP 引脚用于 通过微控制器发出的 PWM 信号控制 PWM IC 的占空比。

    我计划实施类似的反馈环路、将 FB 引脚接地、并通过 COMP 引脚控制 PWM IC 的占空比。 我将实施基于 OPAMP 的补偿器、输出反馈信号以及来自微控制器的 PWM 信号 将用于改变 输出电压。

    如果有任何相关建议/参考资料、这对我非常有帮助。

    我在 TINA 中尝试了使用 UCC28C43 IC 的仿真、但没有获得预期的正确输出响应。

    谢谢。

    Shritesh