This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1207112/lm5576

我正在尝试对电路进行100毫秒的仿真。 同时执行此操作 TINA TI 软件将挂起。 要重新打开该软件、我必须在任务管理器的帮助下将其关闭。

我要求运行仿真至少5分钟。

在这方面,请帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemamalini:

    感谢您与我们联系。  我不确定您想从仿真中看到哪些信号。 需要考虑的一些想法:

    • 您可以将预期最终电压的电容器预设为初始条件、以节省达到稳态所需的瞬态持续时间。
    • 将"Start Display"(开始显示)更改为除0以外的其它时间
    • 将您的总持续时间分成几个较短的时间段、并使用组件上的最终值(电流和电压)作为初始条件。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanalini:

    我可以假设问题已经解决、我们可以关闭该主题吗?  您可以通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢。

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    否、这无法解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemamalini:

    很遗憾听到、但您是否试过我几周前建议的那些想法?  你有什么评论?

    谢谢。

    你好