This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41006:软启动

Guru**** 2962470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1210162/pmp41006-soft-start

器件型号:PMP41006

尊敬的 Champs:

我对软启动例程有疑问。 软件指南的第9页指出、转换器有2种启动模式。 它可以是 VMC 或 PWM 模式。 那么、当处于 VMC 模式时、这是否意味着使用一个压控振荡器来确定启动期间的开启和关闭?

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    我没有完全理解您的问题。  电压控制振荡器 在这里意味着什么? 基本上、它与正常电压控制模式(VMC)相同、其频率由电压环路决定。  

    这是否意味着有压控振荡器来确定启动期间的开启和关闭?

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    基本而言、您想说的是、在启动期间、PWM 模式首先激活、这意味着它仍处于固定频率运行? 并且、它是受控的占空比、直到它达到最大占空比值(在本例中是50%吗?)。  然后、一旦达到某个阈值、在本例中为死区阈值、它就已经在剩余的软启动时间内进行直接频率控制。

    我是否正确得到了它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    通常您想说的是、在启动期间、PWM 模式首先激活、这意味着它仍处于固定频率运行? 并且、它是受控的占空比、直到它达到最大占空比值(在本例中是50%吗?)。  [/报价]

    是的、频率被钳位到最大值。 是的、它是50%。  

    然后一旦达到某个阈值,在这种情况下,死区阈值就已经是剩余软启动时间的直接频率控制。

    没错。  

    此致、

    陈

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chen。

    在 PWM 模式期间、我是否正确地假设这是软启动开始时的最大频率?  

    此致、  

    杰西卡