This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00528:P-FET 功率损耗

Guru**** 2942830 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00528, INA229-Q1, INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1210198/tida-00528-power-loss-of-p-fet

器件型号:TIDA-00528
主题中讨论的其他器件: INA229-Q1INA229

您好!  

我有2个问题:

由于共模电压问题、我本来打算将 INA 电流传感器用于400V 输出、但采用低侧配置。 TIDA-00528在高侧采用更复杂的方法和测量。 现在我有点困惑。 这种方法有什么好处(除了 在不同接地的情况下稍微偏移我们的接地和短路问题)? 为什么不将其置于低侧?

2 -我要测量最大3A 的电流。 如果使用低侧配置、则在测量极低电流时会不会是个问题? 我当时想在 INA 的 GND 上增加一个-1V 的电荷泵来改进这个低电流测量。 有可能吗? (是一个好主意吗?)

并且还计算了资本4.4晶体管功率损耗。 不应该是 P=Rds-on*i^2= 46µW Ω? 为什么使用400V?

此致

TOKTAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Toktam

    1) 1)是的、在高侧进行感应的主要优势是您能够感应负载对地短路。 如果在高侧进行检测、则可以在由于接地短路而导致电流快速增加时实现某种类型的过流保护方法。 在低侧无法监测通过负载对地短路的电流。 如果您计划使用低侧感应(Vcm ~=0),则本参考设计不适用。

    2) 2)要测量的最小电流是多少? 这取决于使用的最小电流、INA 器件和分流电阻。

    3) 3) RDS_ON 在这种情况下不是恒定的、因为 PFET 处于线性区域、因此使用 VBUS。 400V 的大部分电压通过 PFET 耗散、通过电阻器耗散的功率非常小、因此假设此计算采用400V 的全部电压。

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。 这也是一个好问题。 目前尚未指定最小测量电流。 但是、您如何计算具有外部分流电阻器的 INA 系列的合理最小电流。 我想使用 INA229-Q1。 其分流失调电压为1µV μ V、假设 ADCRANGE = 0和低侧配置正常。  

    还有一些其他问题:

    -我尝试使用电源监控工具。 还建议使用 INA229 (我需要 SPI 接口)。 首先存在一个问题、它无法计算分流电阻值(也可能是其他参数)。 其次、它是"Lowest Valuate Vsense"->什么意思、您通常为计算选择什么?

    -电源电压介于2.7和5.5V 之间。 如果我选择3.3V 或5V、是否存在差异? 如果是、哪个电源更好?

    此致

    TOKTAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toktam:

    此文档旨在对电源监控工具进行补充: 数字功率监控器入门

    请尝试按照本指南中突出显示的说明进行操作、如果问题仍然存在、请提供分流值计算误差的屏幕截图。 我尝试填写了"设计约束"部分中的所有输入、并且在点击"复位"后填充了计算出的 Rshunt 值。  

    有意义的最低 Vsense 是分流电阻器上的最低电压、该电压可由 INA 以合理的精度进行测量。 电源监控工具应根据您的输入为您提供该值、您不必选择该值。  

    根据我们的误差工具、3.3V 电源电压的误差似乎较小(可能是由于 PSRR 得到改善): cs-amplifier-error_tool

    我建议您下载此误差工具、并尝试调整最小电流和 Rshunt 值参数、以查看可针对您的电流测量范围获得的精度。 您可能需要将轴范围减小、因为其默认值高达300A (只需双击轴数即可完成此操作)。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这花了一点时间,但现在我们知道问题是什么。 这是因为 Excel 分隔符设置。 我来自德国、这里我们使用"、"作为十进制分隔符。 谢谢、祝你度过美好的一天。

    此致

    托克塔姆·哈尼