主题中讨论的其他器件: INA229-Q1、 INA229
您好!
我有2个问题:
由于共模电压问题、我本来打算将 INA 电流传感器用于400V 输出、但采用低侧配置。 TIDA-00528在高侧采用更复杂的方法和测量。 现在我有点困惑。 这种方法有什么好处(除了 在不同接地的情况下稍微偏移我们的接地和短路问题)? 为什么不将其置于低侧?
2 -我要测量最大3A 的电流。 如果使用低侧配置、则在测量极低电流时会不会是个问题? 我当时想在 INA 的 GND 上增加一个-1V 的电荷泵来改进这个低电流测量。 有可能吗? (是一个好主意吗?)
并且还计算了资本4.4晶体管功率损耗。 不应该是 P=Rds-on*i^2= 46µW Ω? 为什么使用400V?
此致
TOKTAM