This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11208:200A 或更高版本支持参考设计

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21887, TPS53688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1210508/pmp11208-200a-or-more-support-reference-design

器件型号:PMP11208
主题中讨论的其他器件:PMP21887、 TPS53688

您好!

我的客户正在寻找可以支持 以下条件的解决方案和参考设计。

 -输入电压= 12V (典型值)、输出电压= 0.75V~1.0V、Imax = 205A

您可以推荐 TI 最好、最新的解决方案和参考设计吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP21887 (https://www.ti.com/tool/PMP21887) 

    对于300A 的应用、它有12个相位、我在360A 稳态下对其进行了测试。 请参阅测试报告以查看热感图像。

    对于205Amax、我只会使用8个相位。 该设计具有 CSD95480功率级、但我会改用较新的 CSD95410功率级。

    如果用于散热目的的最大电流小于205A、则需要更少的相位。 保守的目标是每相25A。 具有8相位或更少相位的 TPS53688控制器可以改用。