This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10215:PMP10215.4中使用的元件值。

Guru**** 2891270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1203538/pmp10215-component-values-used-in-pmp10215-4

器件型号:PMP10215

是否有介绍如何获得设计组件值的白皮书? 我想了解一下是如何将5.5A 连续电流和持续10ms 的23.3A 峰值电流烘烤到设计中的。 我已使用此参考设计中使用的 UCC28180D 的 Excel 设计电子表格来仅查看 PFC 器件、无法获取与此参考设计中使用的值类似的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    该电源已经在之前的电源设计研讨会中介绍过;整个文档可在此处找到:

    https://ti.com/lit/slup382

    演示:

    https://ti.com/lit/slup383

    视频:

    https://training.ti.com/psds2018#section-4

    BTW 中、平均输出电流5.5A 为直流/直流转换器的连续电流。 它定义了 PFC 和2开关正向两级的稳态输出功率。

    在峰值功率方面、这对应于直流/直流级的过流保护;PFC 级不会处理这种高电流、因为它的平均值是由 PFC 大容量电容器提供的。

    如果这可以回答您的问题、请告诉我。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    由于我没有看到有关该线程的任何其他请求、因此我关闭了它。 请告诉我您是否满意或重新打开它。

    此致、

    Roberto