This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用标准 PSPICE 为 PSPICE-FOR-TI 打开 C2000 ADC 模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1207019/using-standard-pspice-to-open-c2000-adc-models-for-pspice-for-ti

主题:PSpice for TI 中讨论的其他器件

您好!

我们有一位客户尝试使用非 TI PSPICE 版本、从适用于 PSPICE-FOR-TI 的 C2000 ADC 模型中打开*。dsn 文件。  客户的软件版本为 2019年17月17日至2019年6月13日。  客户收到以下错误:

具体的 e2e 发布在 此处。  客户尝试打开的文件在此 zip 文件中。  我可以使用 PSpice-for-TI 打开仿真文件、而不会出现任何问题。不过、客户想要使用 我没有的 PSPICE 版本、因此请在此论坛中发帖获取建议。  是否可以使用标准 PSPICE 版本打开为 TI PSPICE 创建的 DSN 文件?

谢谢。此致、

约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    如果他们尝试打开 OPJ 文件该怎么办?

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    谢谢、我已让我的客户看看他是否可以打开*。opj 文件

    此致、

    约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上,我们是从.opj 文件打开的,该文件最终会打开.dsn。

    这就是我们得到误差的地方。

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    捕获窗口底部附近的会话日志选项卡中是否有任何内容?

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,确实有一些东西:

    错误(ORCAP-1653):无法加载文件"C:\Users\a871258\Downloads\spracz0\ADC models\f2838x_ext_16bse.dsn"。
    错误(ORDBDLL-1054):尝试读取此版本数据库不支持的设计文件

    下面是我的 Capture 版本信息、以防它们有所帮助:

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请升级。 我同时尝试了 S028和 S036、打开它没有任何问题。

    谢谢。
    jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是那么简单,因为我们不能这样安装或升级由于 IT 策略,但我会推送升级。

    谢谢。

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    我们在内部推出了22.1版、使用这个新版本、我现在能够打开它。

    谢谢!

    此致

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    感谢确认!

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    感谢您的支持。

    此致、

    约瑟