This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:用于增加开关频率的控制器

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1210223/pmp22650-controller-to-increased-switching-frequency

器件型号:PMP22650

您好!

您能否共享此参考设计中使用的微控制器器件型号?

对于直流/直流转换器、最高开关频率为800kHz、使用相同的控制器器件型号是否可以将其提高至1.2MHz?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jani、感谢您向我们伸出援手。 我们目前正在调查这个问题、我们将通过微控制器来回复您。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、它应能够支持1.2MHz。 我们已在较慢的处理器上测试了类似的代码而不会出现问题。 但是、尚未在此平台上对其进行测试。