This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9068:可以将其更改为5V 输出吗?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753AEVM-001, PMP11271, TPS23758, TPS23753A, PMP20220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1208824/pmp9068-can-this-be-changed-to-a-5v-output

器件型号:PMP9068
主题中讨论的其他器件: PMP11271TPS23758TPS23753A、TPS23753AEVM-001 PMP20220

PMP9068的设置电压为3.3V @ 900mA。  是否可以将此电路修改为5V 600mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    是的、可以、但需要更换新的变压器和其他元件。

    是使用次级侧调节还是初级侧调节?  PSR 需要在偏置绕组和次级绕组之间具有良好耦合的变压器。

    对于 SSR、PMP11271是具有5V 输出的类似设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP11271?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=refdesign

    我们还有采用 PSR 和集成初级侧 FET 的 TPS23758。

    https://www.ti.com/product/TPS23758?keyMatch=TPS23758&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  原本计划进行次级侧调节。  

     我还没有见过 PMP11271、所以会看看它。

    如何减少此 TPS23753A 设计的输出纹波?  PMP11271的文档显示有 38.7mV 的纹波。  我有 TPS23753AEVM-001、可以看到类似的值(可能更高)。  

    此外、在 TPS23753AEVM 中、我可以看到一个尖峰、我假设的尖峰是在输出波形中的 Q1 MOSFET 切换、该波形在250kHz 时重复时会更大一点。  我怎样把它调低?

     谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    可以添加更多电容来减少纹波、但对开关尖峰没有太大帮助。

    减少纹波和尖峰的最有效方法是添加第二级滤波器。  PMP20220显示了一个示例。

    https://www.ti.com/tool/PMP20220

    将电感器值保持在0.33uH 以下、以避免可能影响控制环路的谐振。  可以将其建模为 LC 滤波器、以选择所需的电容/衰减。

    此外、确保示波器探头上使用非常短的接地引线来测量纹波。  最好使用探头尖端接地适配器。

    谢谢。

    大卫