This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20396:PMP20396的设计人员

Guru**** 2766705 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, PMP20396

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1206533/pmp20396-the-designer-of-pmp20396

器件型号:PMP20396
主题中讨论的其他器件:UCC28740

您好、专家!

  我想针对 UCC28740进行参考设计、但 Vout= 48V 且 Iout=5A。 您可以告诉我、谁设计了 PMP20396、以获得更直接的帮助吗? 谢谢!

此致、

斯凯拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯凯拉,

    从50W (PMP20396)转向250W 是一个非常大的变化、这可能不是可以开始的最佳设计、250W 的反激式将具有非常大的变压器。

    此外、PMP20396设计具有多种输出、均非48V 输出。 因此、从这个设计开始毫无意义。

    您的应用是否需要 PFC? 输入范围是多少? 请告诉我、我将帮助您找到更好的设计。

    谢谢。

    罗伯特