This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:TMS320F28379D

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1207191/tida-01604-tms320f28379d

器件型号:TIDA-01604

大家好、

PFC 部分、图腾柱及模拟控制 IC 是可行的?

请建议可用于等效数字控制器图腾柱实现的任何模拟控制器 IC。

谢谢

Venkatesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    有关 PFC 控制器选择的信息、请参阅本指南: PFC 控制器分步选择指南。 但并未包含图腾柱拓扑。  

    我不建议您在图腾柱拓扑中使用模拟控制器。 数字控制器更灵活、可扩展性更高。 例如、在汽车 OBC 系统中、PFC 始终拥有一个 CLLLC 拓扑、因此需要实时调节 PFC 输出电压、因为 CLLLC 的电压调节范围有限。 而模拟器件则无法实现这一目标。 而且数字控制更易于实现功能安全。  

    我建议您使用经济高效的第3代数字控制器。 F280015x 足以控制 PFC 级、并 广泛用于汽车系统。

    此致、

    福里斯特福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fu、但我不具备编码知识、是否有任何方法可以使用相同的 Gen3数字控制器针对这种图腾柱拓扑简单地进行编码

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    请参考此页面: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com。安装此 SDK、它有 一个  包含所有源代码的 TIDA-01604文件夹。   

    在本用户指南中: 效率为98.6%且适用于 HEV/EV 车载充电器的6.6kW 图腾柱 PFC 参考设计(修订版 B)(TI.com)、请参阅第3.2章。 其中 说明了 如何使用源代码。  

    此致、

    福里斯特福