This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:为何在升压 PFC 转换器的输出侧串联了一个单独的开关

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1205149/pmp40766-why-there-is-a-separate-separate-switch-connected-in-series-at-output-side-of-boost-pfc-converter

器件型号:PMP40766

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在谈论 Q4吗? Q4与 RF1搭配使用、用作"MOSFET 继电器"、用于在您以 C11上的零电压或低电压为电路板首次上电时限制浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的先生,输入端电流浪涌 NTC 和继电器是有的,为什么这种怀疑来到我。

    我知道、如果输出侧(直流电压)有任何电压直接连接、这将提供安全性(避免浪涌)

    谢谢您,先生。

    Venkatesh B