This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21781:原理图的 Cx1

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1205215/pmp21781-cx1-of-the-schematic

器件型号:PMP21781

您好、

我们的客户有一个150V 应用、他们参考了我们的  PMP21781参考设计。

他们发现原理图中的 CX1与我们的一般用途不同、C11也是 DNP。

这里 CX1的用途是什么?为什么我们使用电容器来连接 FB 和 COMP? 它是否与高输出电压有关?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Athos,谢谢你的评论! 由于原始设计目前不可用、我将其分配给工程师进行审阅。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    由于采用低值陶瓷输出电容器、该设计使用了经修改的反馈补偿。 误差放大器的中波段增益由 COMP 输出端的电阻器设置、在本例中为 R16乘以 gm、再乘以反馈分压器分压比 KFB。 对于 GM 放大器、COMP 电阻值必须按照输出电容的比例进行调整。 COMP 网络中的低电阻值会使放大器输出过载、并在瞬态事件期间超过其驱动电流能力、从而可能导致输出电压过冲。 为了解决这一问题、使用了类似于标准运算放大器的修改反馈。 中波段增益现在由 COMP 电阻器 R16与顶部反馈分压器电阻器 R11之比设定。 对于 GM 放大器、高频电容器 C10仍以接地为基准来进行噪声抑制。  

    此致、

    Bob Shehan

    电源设计服务部门的总经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    非常感谢!

    我还想知道为什么 CX1通过空气线迹进行连接、这是否必要、或者我们可以直接将其放置在 PCB 布局上吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    由于 CX1不在原始电路板上、因此完成了气导线。 您可以将其放置在 PCB 布局上。