This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060008:多谐振荡器问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1410, SN74LVC1G123, TRS3232, TIDA-060008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1203300/tida-060008-issue-on-multivibrator

器件型号:TIDA-060008
主题中讨论的其他器件:THVD1410SN74LVC1G123TRS3232

您好!
我正在尝试重现 TIDA-060008电路、但使用了 这些组件(也没有光电隔离器)。 我将 TRS3232元件替换为 ICL3232元件、将 THVD1410元件替换为 SN65HVD485元件、并将 SN74LVC1G123元件替换为 SN74LV123元件。 我复制了与数据表 TIDA-060008中的原理图完全相同的无源器件值。 在我的测试中、我在 RS232侧(ICL3232元件的引脚7和8)上分流 TX 和 RX。 当我在终端上发送一封信或其他信时,我不会收到同一个字符作为回报。 观察示波器、我在发送时 SN65HVD485引脚 A 和 B 上的信号不正常(见图片)。 因此、我断开了振荡器的 Q 引脚。 当我使用示波器进行测试时、信号很好。 不幸的是、我需要振动器在两个方向上进行通信、您对我的问题有什么了解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    在从 RX 到 TX 的状态改变以及"D"线路信号期间、您是否有一个"Q"输出示波器快照?  因为这似乎是最可能的原因、为了帮助诊断问题、了解多谐振荡器的输入和输出将有助于确定。

    您选择用于替换原始建议器件的器件是不同的- HVD 和 THVD 器件之间存在的最大区别是速度-因为 HVD 器件的速度比必要的要快得多-但我认为不会导致您遇到的问题 可以看到-实际上、最大的问题是总线上的能量含量更高-但这应该不会影响控制台侧引脚。

    如果您可以显示 RS-232和 RS-485器件之间的"D"和/A 线以及"Q"/ENABLE 线、请告知我。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我的信号所采用的路由如下:
    我从终端发送数字"0"。
    第一张图片显示 RS485侧的信号(在 A 和 B 之间)、然后图片显示引脚"R"处的信号、接着显示引脚"D"和/A 的电平 最后一张照片显示了引脚"Q"在它激活 DE 和重新停用时的此刻。 勿庸置疑、接收器的信号不再是"0"。 当我看到它时、我感觉振荡器会影响我的数据总线。

    此致!

    Robin Minaud 著

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    是否可以在波形期间将负载从 A 和 B 断开并测量其上的开路电压?我认为多谐振荡器不会导致您上次回复中显示的 A/B 信号上出现的信号。

    基于参考设计的波形-当"D"变为低电平时、多谐振荡器将输出高脉冲、从而将 RS-485器件切换至驱动模式。 这会导致"R"从高输出变为高阻态输出-这可以解释上面的示波器屏幕截图中"R"为什么变低。 如果您希望"R"引脚在它变为高阻态时保持高电平(因为当器件处于 RX 模式时、它将在总线空闲、断开、 和短路条件下)-这可以通过在"R"上为 VCC 添加一个上拉电阻来完成(4.7K 的电阻值应该足够大)  

    实际上、根据 您的设计、我认为"D"、"R"和"Q"引脚大多与我的预期相符-但 A/B 引脚确实存在一些差异、我想知道这些引脚上的负载是否可能会造成这种问题。  

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我断开了 A 和 B 的连接、并且在这两者之间保留了120欧姆电阻器。 我在 RS232侧发送了数字"0"、这里是我可以观察到的屏幕(请参阅图1.A 和 B 2.R 3.Q)。 变速器看起来不错(A 和 B 之间的信号在我看来有点杂乱)但是我不能测试接收、因为我没有反弹。 我还尝试从 RS485侧发送并去除回弹。 再说一次、传输很好、但是接待方面不好。 当我添加该回弹以检查传输和接收时、一切都不再起作用。 我还在"R"引脚上尝试了上拉电阻、但没有任何效果、我的信号始终为高电平。

    非常好、Robin Minaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我犯了一个错误,第三张图片是'D'松树。 有关"R"引脚、请参阅下面的图片。 这张图片是在我从 RS232侧发送的配置下拍摄的、没有抖动。 在这种情况下、"R"引脚甚至不应移动。 不过、示波器显示的内容不是这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    移除系统的其余部分后、A 和 B 上的传输效果会好得多-我不确定是否存在缺失的位、但 D 引脚似乎发送了更多的位-我不确定是否是这样 因为 Q 上升时间+驱动器启用时间会导致丢失位。

    话虽如此、"R"引脚看起来好像它连接到的总线在"R"变为高阻态时正在放电-这说明了缓慢下降时间。 但我想确保我理解了-如果该引脚上有一个上拉电阻、那么在启用驱动器后、"R"引脚仍然会变为低电平? 如果是、是否在多个器件上看到过此行为? 如果不是、您可以测试另一个单元-如果可能、仅测试一个或两个其他单元、以查看是否存在可能导致此问题的潜在部件问题。

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    当我对引脚"R"施加上拉电阻时、该引脚始终为高电平(无论是否激活"R"或"D")、发送或接收时变化非常小、为0.1V。 "RE"引脚处于低电平、并在发送后变为高电平、因此将"R"引脚置于此状态的不是该引脚。 ICL3232组件也是如此、不会影响"R"。 无论组件如何、无论发送的内容如何、我都试图在 RS485侧发送、然后在 RS232侧发送、但也使用另一个组件 ICL3232和 SN65HVD485、它没有任何更改、通过引脚"R"上拉、 该引脚始终保持高电平。

    我不知道是什么导致了这个问题。

    此致!

    Robin Minaud 著

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    您是否在多个器件上看到过此问题?  

    当从 A 到 B 的电压小于-200mV (最小值)且/RE 为低电平时、"R"应变为低电平-当 A 到 B 的电压为0V 时、如果/RE 为低电平、"R"将为高电平。 当/RE 变为高电平时、该引脚应变为高阻态-保持上拉电阻将阻止"R"引脚放电。 您可以将总线偏置到 A 和 B 之间的-200mV 空闲电压、以将"R"置于低电平状态。

    示波器截图本身似乎没有问题、因为"R"引脚在高阻态时似乎变低  

    请告诉我您是否在多个器件上看到过这个问题-因为现在我不确定是否有任何基于示波器截图的问题。

    此致!

    帕克·道德森