This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010208:TIDA-010208

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ769142, BQ76952, TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1204784/tida-010208-tida-010208

器件型号:TIDA-010208
主题中讨论的其他器件:BQ76952、BQ769142、BQ76942、

您好!

q1) BQ76952周围的分流电阻器(0 Ω、R35、R46..R70)起什么作用?

Q2) 如何测量和读取电池组的 SOH 值? (具有微控制器)?

Q3) 是否可以在同一 PCB 中将 BQ76952替换为 BQ76942或 BQ769142?  (与下图相同(用 BQ769142替换 BQ76952) 16s=>14s:用分流电阻器替换电容器...)

下图显示了我的问题中提到的内容

希望您的回答以及感谢您的参与。

谢谢。

Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、  

    感谢您关注 TIDA-010208。 我可以回答您的一些问题、如下所示:  

    2) 2)我假设 SOH 表示运行状况、那么是的、MCU 需要计算电池包级别 SOH 信息。 BQ76952能够报告 SOH 数据。  

    我们的工程师会很快回答其他问题。 感谢您的耐心等待。  

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Tan

    感谢您的回答。  

    是否有算法可以计算运行状况 SOH 和充电状态 SOC? 如果有一个例子我会很棒  

    我将等待支持工程师团队提供更多信息/答案。

    Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您提出有关 TIDA010208的问题、我将回答其余的问题。

    (1) TIDA010208被设计成与具有不同字符串编号的电池组兼容。 正常使用时没有0欧姆电阻。  如果应用中的电池串数很小、则应使未使用的通道短路。

    (3)您可以在同一 PCB 中将 BQ76952替换为 BQ76942或 BQ9142、您图片中的连接是正确的。 我们通常建议必须连接 CELL1 CELL2和 CELL16。 其他未使用的引脚可能会短路。

    关于如何连接未使用的引脚,您可以查看 BQ76952 :10.1.2 VC 引脚在电芯与互连中的使用情况的数据表。

    此致

    赵英博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的赵岩波先生:

    谢谢、这个问题解决了

    此致、

    Ahmed