This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:PMP22650

Guru**** 2503175 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1199992/pmp22650-pmp22650

器件型号:PMP22650

Darwin 先生、

我们需要购买磁性元件才能制作原型。
您能否与我联系以购买 变压器和 PFC 电感器? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerardo、我们来离线处理这个问题。 我会发送 E2E 朋友申请。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin 先生、

    如果有可能、您将为我提供磁性元件的制造商文件。 我的意思是尺寸,电线,匝,材料所有这些东西,并通过这种方式,我们可以提供给我们的当地制造来构造放大器。

    您是否已了解 PMP22650磁性元件的制造商功能?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚发送了一条消息离线,我们可以在那里讨论。 谢谢!